This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:外部同步和输出并行

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC28251, UCC29002, TPS2419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916918/ucc28251-external-synchronization-and-output-parallel

器件型号:UCC28251
主题中讨论的其他器件:UCC39002UCC29002TPS2419

您好!

感谢您处理此问题。

问题1、

我在数据表的第17页看到:

如果频率源来自另一个半桥控制器的栅极输出、则可以实现交错。

那么、我如何实现交错。 是否只需要连接两个控制器的 RT 引脚并设置 RT 电阻? 还是有连接图可供参考?


问题2、  

我们需要设计一个390输入24V/1400W 直流/直流转换器。 并使用平面磁芯来满足小尺寸要求。 我选择了四个并联的350W 转换器来实现。 每个转换器由 UCC28251设计、电流共享由 ucc39002实现。 有问题吗?
谢谢你

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User4657807您好,

    感谢您关注 UCC28251 PWM 控制器。

    我会将您的问题提交给有关该部件的专家。  请留出一天或两天的时间进行回复。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User4657807您好,

    数据表未明确说明如何实现交错、希望我能更好地解释同步和交错的正确过程。

    要同步两个控制器、您需要使用 RT 上的电阻器将两个控制器设置为大致相同的自由运行频率
    然后、您将需要一个外部同步振荡器、其运行频率将提高大约10%。
    外部振荡器需要 A 和 B 输出,其中 A 和 B 的相位差为180度。
    A 应用于一个控制器的 RT 输入
    B 应用于另一个控制器的 RT 输入。
    如果您愿意、可以使用另一个半桥控制器的输出来生成 A 和 B 信号。
    如果使用此方法、则需要同步控制器的振荡器以其他半桥控制器的两倍频率运行。
    这是因为输出 A 和 B 的运行频率是振荡器频率的一半。

    在回答第二个问题时、您将能够实现与 UCC29002负载共享控制器的电流共享。

    此致

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您回答这个问题。

    此外、我是否需要添加并联 ORing MOSFET 以防止反向电流? 这是必要的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果所有4个电源模块始终通电并提供负载电流、则无需 ORing 二极管。
    如果您希望打开和关闭任何电源模块、则需要使用 ORing 二极管、例如 TPS2419

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的所有4个电源模块始终处于通电状态。
    "提供负载电流"是否包括空载和轻负载? 或者它必须大于半个负载。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的