Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC28251, UCC29002, TPS2419
主题中讨论的其他器件:UCC39002、 UCC29002、 TPS2419
您好!
感谢您处理此问题。
问题1、
我在数据表的第17页看到:
如果频率源来自另一个半桥控制器的栅极输出、则可以实现交错。
那么、我如何实现交错。 是否只需要连接两个控制器的 RT 引脚并设置 RT 电阻? 还是有连接图可供参考?
问题2、
我们需要设计一个390输入24V/1400W 直流/直流转换器。 并使用平面磁芯来满足小尺寸要求。 我选择了四个并联的350W 转换器来实现。 每个转换器由 UCC28251设计、电流共享由 ucc39002实现。 有问题吗?
谢谢你
谢谢!