This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065D:OTG 条件下的反向电流

Guru**** 1465200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065D, TPS2065
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915898/tps2065d-reverse-current-at-otg-conditions

器件型号:TPS2065D
主题中讨论的其他器件: TPS2065

您好专家、

我的客户在 OTG 条件下遇到反向电流问题。

 在 VIN=0V、VOUT=5V 和 EN=0V 时是否有可能出现反向电流?

 数据表中的反向泄漏电流规格为0A、输入= 0V、输出= 5.5V。

但是、客户发现泄漏电流为以下波形。

请就此问题向我提供建议吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    内部结构是背靠背的 Mos。

    当 IN=0或 EN 下拉至 GND 时、应阻断反向电流。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang San、

    我理解了您对内部背靠背 MOSFET 的评论。

    但是、以下波形在 Vin=0V、EN=0V 和 Vout=5V 时具有反向电流。

    您能告诉我这个波形的原因吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    您是否移除了 IC 的输出电容器?

    我认为它是来自充电输出电容器的瞬态电流。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang San、

    移除的 IC 上的以下波形(安装了输出电容器)。

    我们无法在此波形上找到反向电流。 因此、我认为它不依赖于充电输出电容器。

    在 IN=5V、EN=0V 时的以下波形。
    我们无法在此波形上找到反向电流。

    如果原因是输出电容器、我认为   在这种情况下它应该具有反向电流。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    什么是 Isys?

    是否可以移除该行以进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    我认为它可能与输出放电功能相关。

    我已在 TI store 申请样片。

    有一个测试。

    但在此之前、您可以了解输出放电功能。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张圣

    感谢您的支持。

    我们等待您的测试结果。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张圣

    你有更新吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk-San、

    IC 尚未到达。

    将相应地进行更新。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    很抱歉耽误你的回答。

    下面是 TPS2065D EVM 板的测试结果。

    VIN=0V (连接到 GND 或悬空)、EN 连接到 GND、对于 Vout=5V。

    测量 Iout。

    从波形中可以看到,输出电流约为100mA,即瞬态电流。 我想这是来自输出电容器的电流。

    当我取下输出电容器时、很容易损坏器件。

    我想确认您测试的电流是瞬态电流还是恒定电流?

    此外、请在测试过程中确认 IC 是否正常或异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang San、

    >我想确认您测试的电流是瞬态电流还是恒定电流?

    瞬态电流(峰值:约1A)

    >请在测试时确认 IC 是否正常或异常。

    IC 正常。 因为它可能会在 另一个样本中重现此问题。

    此外、客户尝试更换 TPS2065 (空)。 然后、他们没有发现这个问题。

    TPS2065没有放电功能。 我们认为 这个问题的原因是 放电功能。

    请就此发表意见。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    我再次测试几个部分。

    Cout=150uF+0.1uF 时、VIN 接地短路或开路、EN 接地短路、测量 Iout=200mA。

            

    2、Cout=0uF 时、VIN 接地短路或开路、EN 接地短路、测量 Iout=0mA。

             

    可以看出反向电流来自输出电容器。

    请再次确认您的结果。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang San、

    您能否告诉我此电流的根本原因?

    为什么它在 增加输出电容器时会增加?

    >此电流是 从 EVM 输出5V 到输出电容器的充电电流吗?  这是否意味着 IC 没有反向电流?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    1.我认为反向电流是由 LC 振荡引起的,其中 L 来自电缆和 PCB 线。 与步进电压一样、输出电容器肯定具有 irush 电流。

    2.测试条件被禁用且 VIN=0V、它将不具有反向电流、但具有几微安的泄漏电流、如数据表规格所示。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang San、

    感谢您的回答。

    客户 在使用同一电路板移除 IC 时未找到反向电流。

    此外、在  同一电路板上使用 TPS2065 (零版本)时、它们未找到反向电流。

    我应该如何解释这种行为?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    没关系。

    我将测试 TPS2065。 但是、由于我将外出寻求客户支持、可能会在下周向您发送结果。

    没关系吗?

    根据 TI 的政策、需要在两天内关闭该主题。

    我是否可以先关闭此主题、然后在下周通过 E2E 或电子邮件更新结果?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天将回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    在 TPS2065上进行了测试(零版本)。 VIN 连接到 GND 或悬空;EN 连接到 GND。

    1.在第1点测量:具有反向电流

         

    2.在第2点测量:无反向电流

        

    TPS2065CDBV 的结果相同。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。