This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:不尊重最小系统电压

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918088/bq24295-minimum-system-voltage-not-being-respected

器件型号:BQ24295

你(们)好。

 BQ24295的数据表规定:"当电池电压低于最小系统电压时、开关模式转换器将 SYS 保持在最小系统电压之上。"

但是、在我们使用此 IC 的原型中、在 REG01[3:1]中将最小系统电压保留为其默认3.5V、输出系统电压"SYS"实际上将继续降至低于此值并跟踪电池电压、因为它会持续下降、直到电池电量耗尽。 这似乎与上述说法相矛盾。

我们是否错过了一些明显的东西? 非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您是否已将适配器连接到 VBUS? 请检查 VBUS 电压并确保适配器具有足够的功率来支持 SYS 电源、如果问题仍然存在、请检查 SW 波形并确保降压转换器正在运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复、很抱歉我没能早点看到。

    我实际上是在讨论 VBUS 何时未通电、而电源是电池本身。 数据表建议、在这种情况下、SYS 上的系统电压输出仍将通过开关稳压器保持在"最小系统电压"(例如3.5V)以上。

    从数据表中:"当电池电压低于最小系统电压时、开关模式转换器将 SYS 保持在最小系统电压之上。"

    我的解释是错误的、这种说法是否仅适用于通过 VBUS 从外部供电的 IC?

    谢谢、

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    将 SYS 保持在最小系统电压之上的开关模式转换器的输入为 VBUS。 必须存在 VBUS 才能保持最小系统电压。 在应用情况下、即使电池电量已完全耗尽、插入适配器时也可以立即为系统加电。   

    VBAT 和 VSYS 之间有一个 FET、如果 VBUS 未通电、则不进行功率转换以保持 VSYSMIN。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你们的澄清:)