Other Parts Discussed in Thread: BQ24295
你(们)好。
BQ24295的数据表规定:"当电池电压低于最小系统电压时、开关模式转换器将 SYS 保持在最小系统电压之上。"
但是、在我们使用此 IC 的原型中、在 REG01[3:1]中将最小系统电压保留为其默认3.5V、输出系统电压"SYS"实际上将继续降至低于此值并跟踪电池电压、因为它会持续下降、直到电池电量耗尽。 这似乎与上述说法相矛盾。
我们是否错过了一些明显的东西? 非常感谢您的任何帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295
你(们)好。
BQ24295的数据表规定:"当电池电压低于最小系统电压时、开关模式转换器将 SYS 保持在最小系统电压之上。"
但是、在我们使用此 IC 的原型中、在 REG01[3:1]中将最小系统电压保留为其默认3.5V、输出系统电压"SYS"实际上将继续降至低于此值并跟踪电池电压、因为它会持续下降、直到电池电量耗尽。 这似乎与上述说法相矛盾。
我们是否错过了一些明显的东西? 非常感谢您的任何帮助。
尊敬的 Eric:
感谢您的回复、很抱歉我没能早点看到。
我实际上是在讨论 VBUS 何时未通电、而电源是电池本身。 数据表建议、在这种情况下、SYS 上的系统电压输出仍将通过开关稳压器保持在"最小系统电压"(例如3.5V)以上。
从数据表中:"当电池电压低于最小系统电压时、开关模式转换器将 SYS 保持在最小系统电压之上。"
我的解释是错误的、这种说法是否仅适用于通过 VBUS 从外部供电的 IC?
谢谢、
罗汉