您好!
我有与上述链接中所述相同的问题。 请检查我的布局是否存在 布局问题?
此致、
Harit
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Harit、
故障与布局有关。
1、两个输出陶瓷电容应靠近 IC 放置。 下图显示了如何放置 C2。 C3可以在旋转90度的情况下放置。
2.不要使用散热模式、因为它会增加 PCB 寄生阻抗。
3.不要将 FB 走线与多边形连接,因为这样会增加 FB 与 GND 之间的寄生电容。
4.将过孔放置在靠近 IC GND 引脚和下部反馈电阻 R4 GND 焊盘的位置以减少返回路径。
您可以参阅 TPS61022布局指南。
您好!
电路板实际上工作正常。
在测试中、他们最多3天都没有问题。
我们不知道确切的故障原因。
我们测试了其他东西、IC 刚刚关闭。
IC 对许多方面都非常敏感、因此我们想了解需要采取哪些预防措施来保护 IC 免受任何损坏。
我们定义的可能导致故障的原因。 在您的帮助下、我们需要其他可能的原因、以便我们能够实际识别问题。
1) 1) IC 与有 LED 的 PCB 一起安装。 PCB 会升温、最高可达80-100度。
2) 2)如果 IC 有肩带并且发现它在 PCB 中工作。 之后是否存在 ESD 故障的可能性?
3) 3) IC 可能发生故障的其他哪种情况。
4) 4)故障率现在为30~40%。