This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022

Guru**** 2575005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914408/tps61022-tps61022

器件型号:TPS61022

您好!

e2e.ti.com/.../871303

我有与上述链接中所述相同的问题。 请检查我的布局是否存在 布局问题?

此致、

Harit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harit、

    故障与布局有关。  

    1、两个输出陶瓷电容应靠近 IC 放置。 下图显示了如何放置 C2。 C3可以在旋转90度的情况下放置。

    2.不要使用散热模式、因为它会增加 PCB 寄生阻抗。

    3.不要将 FB 走线与多边形连接,因为这样会增加 FB 与 GND 之间的寄生电容。

    4.将过孔放置在靠近 IC GND 引脚和下部反馈电阻 R4 GND 焊盘的位置以减少返回路径。

    您可以参阅 TPS61022布局指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zack Liu

    我已按照您的建议更改了布局、请验证是否需要进一步更改。

    此致、
    Zack Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harit、

    新布局看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、
    我们已根据您的指南更改了 PCB 布局。 PCB 制造焊接测试成功
    没有任何错误。 我们连续进行了大约23小时的测试。 测量温度的时间之后  
    (作为此 PCB 的主要应用之一、照明2个功率 LED、每个 LED 为1W、因此电路板的温度大约为55-60 C)在测量温度期间、我根据所附图像意外接触了绿色标记区域。 IC 立即发生故障。 我发现 SW (PIN-2)和 GND 显示短路。
    请分享此问题的解决方案(听起来好像主要问题尚未解决、因为从一开始、主要问题就是任何人在知情/不知情的情况下触碰 IC 时出现故障)。
    在我的情况下、升压输入是电池(3.3V)、因此用户会经常触摸输入。 因此、必须找到准确可靠的解决方案(如果有的话、也建议我使用类似的 IC)
    如果您需要有关电路或 PCB 布局图像等的更多详细信息、请告诉我
    此致、
    Harit Shukla
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harit、

    很遗憾听到这个消息。 它似乎是 ESD (HBM)原因故障。

    我要与您确认:

    1.您已满足多少个故障电路板、现在的故障率是多少?

    2.您是否经常触摸电路板? 我的意思是、您可以在电路板工作后触摸它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路板实际上工作正常。
    在测试中、他们最多3天都没有问题。

    我们不知道确切的故障原因。

    我们测试了其他东西、IC 刚刚关闭。
    IC 对许多方面都非常敏感、因此我们想了解需要采取哪些预防措施来保护 IC 免受任何损坏。

    我们定义的可能导致故障的原因。 在您的帮助下、我们需要其他可能的原因、以便我们能够实际识别问题。

    1) 1) IC 与有 LED 的 PCB 一起安装。 PCB 会升温、最高可达80-100度。

    2) 2)如果 IC 有肩带并且发现它在 PCB 中工作。 之后是否存在 ESD 故障的可能性?

    3) 3) IC 可能发生故障的其他哪种情况。

    4) 4)故障率现在为30~40%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harit、

    故障率很高。 更新后的 PCB 或原始 PCB 的故障率是30~40%?

    我是否可以控制 TPS61022的下游电路? 下游电路是否可能具有返回 TPS61022输出的反向能量? 我们曾看到一些客户使用 TPS61022为电机驱动器供电。 当电机驱动器关断时、反向电流将为输出电容器充电至极高的直流电平、这会导致 TPS61022 EOS 损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于电机、任何反向电流都无法实现、

    我们的电路中没有电机、

    我们拥有的东西、

    1) LED

    2) 2) USB 连接器。

    我们面临的实际问题是、

    而 IC 提供的电压很好、

    当有人触摸 IC 时、IC 出现故障。

    那么、如果我们可以确保 ESD 不是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harit、

    明白。 我刚才为您提供了一个我们遇到的电机示例。

    TPS61022只能承受+- 2000V 静电放电、而人体产生的 ESD 电压可能高于10、000V。  

    我建议在测试电路并在电路板上添加 ESD 保护电路以吸收 USB 连接器的能量时不要触摸它。