This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023

Guru**** 1446420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913937/lm5023-lm5023

器件型号:LM5023

您好!

  我们正在尝试为120W 应用设计 SMPS、为此我们选择了基于 TI 的 LM5023 QR 电流模式控制器。

  我们在您的所有应用手册中都发现, 功率输出限制为65W。

  此控制器是否存在任何功率输出限制、或者是否可以安全地选择120W 功率输出电平?

  如果是,请提供一些典型的应用手册,同时提供高频变压器绕组详细信息。

谢谢、此致、

Girish K

设计工程师、

电力电子和驱动部门、

CDAC、印度

   

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表将典型应用讨论为65W。  您能否告诉我、哪一个应用手册说该器件仅限于65W 应用?

    LM5023是一款准谐振反激式控制器、可驱动外部 FET。  您 应该能够在高达250W 的反激式应用中使用。   之后再处理更高的 RMS 电流 、设计人员通常会转向正向转换器以实现更高效的设计。  因此、您的120W 应用应该正常

    栅极驱动器仅能提供700mA 峰值电流。  这将影响 FET 的导通和关断速度。  为您的设计选择 FET 时、可能需要外部 FET 驱动器。  选择一个很好的估算值、以便 FET 的栅极能够在50ns 内达到满电荷。  根据您的频率、这可能是100ns。

    i=DQ/dt、Qmax = i*dt=700mA*50ns=35nC。  如果您的应用在栅极电荷大于50ns 时驱动 FET、我建议使用外部栅极驱动器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您对该问题的即时响应。我在 LM5023数据表中找到了"10W 至65W 的通用输入交流/直流笔记本电脑适配器"、这是我产生疑问的地方。现在、我对应用级别很清楚。感谢您对栅极驱动建议的概述。

    是否有任何良好的应用设计说明,以便获取变压器绕组的详细信息和所有信息?

    此致、

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我需要在 FET 的栅极驱动电压电平中再做一个澄清。 请查看随附 的数据表中红色突出显示部分。

     正如这里提到的、VOH 电平最大值为1.1V、我了解到我们无法为外部 FET 提供比这更高的电压电平。

     

    但建议的 FET 数据表提到 Vth 为4V (如下所示)、这有点令人困惑。 请对此作出澄清。

    此致、

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     由于我们在这一领域不具备专业知识、您能否为此应用推荐任何现成的变压器?

     我们尚未找到  适用于基于 LM5023的 SMPS 设计的任何变压器设计。

    此致、

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、您好!

    如果您转到以下链接并在页面的中途扫描、您将找到 Webench Designer。  您可以输入您的设计参数、它将生成原理图和变压器规格。  您可以将其发送至 GCI、Wurth 或 Renco、他们将为您审阅设计并设计磁性元件。

    很抱歉、在电源设计方面、大多数磁性元件都是定制的、没有现成的标准变压器。

    此致、