主题中讨论的其他器件: TPS25942EVM-635
您好!
我已下载并使用 TPS2594x 设计计算工具(TPS2594x 计算表 V1p0.xlsx)。
有 Imax 和 Ilimit 列、但数据表中未提及 Imax。
如果 Ilimit 设置为0.82A、Imax 将显示为0.68A。
是否可以使电流保持超过 Imax 的流动?
例如、将 Ilimit 设置为0.82A 并保持0.8A 电流。
此致。
Yasuhara
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已下载并使用 TPS2594x 设计计算工具(TPS2594x 计算表 V1p0.xlsx)。
有 Imax 和 Ilimit 列、但数据表中未提及 Imax。
如果 Ilimit 设置为0.82A、Imax 将显示为0.68A。
是否可以使电流保持超过 Imax 的流动?
例如、将 Ilimit 设置为0.82A 并保持0.8A 电流。
此致。
Yasuhara
您好 Praveen、
感谢你的答复。
请允许我再问您一个问题。
以下波形是 V_OUT 短接至 GND 后的自动重试波形。
V_IN、V_OUT、R (LIM)和 I (LIM)的设置如下。
V_IN = 12V
V_OUT_= GND 短路
R (LIM)= 110k Ω
I (LIM)= 0.68A (最小值)~ 0.81A (最大值)
当自动重试启动时、I_IN 略微超过 I (LIM)(0.81A)的最大值。 大约30ms 后、它稳定至0.77A。
此行为是否正确?
I (LIM)是否设置为0.77A?
您好 Praveen、
感谢你的答复。
请允许我再问您一个问题。
【问题1】
・在上一个问题所附的自动重启波形中、I_IN 超过 I (LIM) MAX、然后热折返在自动重启期间生效。 是这样吗?
////////////////////////////////////////////////////////////////////
【问题2】
如果 I_IN 介于 I (LIM)和 I (FASTRIP)之间、超过 I (LIM)多少秒后、将开始电流限制操作?
是否有公式或表格?
下图(图1和图2)是系统启动时的峰值电流波形。
图1. 图2.
V_IN、R (LIM)和 I (LIM)的设置如下。
V_IN = 8.1V
R (LIM)= 110k Ω
I (LIM)= 0.68A (最小值)~ 0.81A (最大值)
如果电流受系统启动时的峰值电流限制(图1、图 2)、系统将不会启动、因此我不想在系统启动时在峰值电流下执行电流限制操作。
它超过了 I (LIM)、但幸运的是、图1和图2中的电流限制无效。 我认为这是因为 I (LIM)上的时间很短。
由于 TPS25942灵敏度的变化、我担心电流限制在图1和图2条件下有效。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
您好、Yasuhara、
1.在对问题1进行评论之前,我想检查您的 RILM 值,是110千欧。
2.您共享的波形与设备输出已启动并施加过载类似,对吧?
您好 Praveen、
1。
-RILIM 为110千欧。 电阻精度为±1%。
-测量设备的精度约为±20mA。 消磁、偏移调整为0A。
2.
-在共享波形时、似乎未应用过载电流限制。
I_IN 上升至1.04A 的波形是电路中3.3V 输出启动时的时序波形。
I_IN 上升到0.77A 的波形是电路中 USB_VBUS 输出启动时的时序波形。
当电流波动时、V_OUT 下降几百毫伏、但这似乎是由于在 V_IN 和 V_OUT 之间提供的二极管或 Nois 滤波器的内部电阻引起的压降。 ‥μ A
实际电路如下所示。
(V_IN ->二极管->电子保险丝-> Nois 滤波器-> V_OUT ->…)
您好 Praveen、
很难去除噪声滤波器。 由于手头只有一个板、因此无法进行太多修改。
相反、我将电压测量点更改为电子保险丝的输入和输出端子并测量波形。
(V_IN ->二极管->(测量点 V_IN2)->电子保险丝->(测量点 V_OUT2)-> Nois 滤波器-> V_OUT ->…)
图3: V_OUT 短接后自动重试。 (V_IN = 12V、 R (LIM)= 110k Ω)
图4: 3.3V 输出启动 时序。 (V_IN = 8.1V、 R (LIM)= 110k Ω)
图5:USB_VBUS 时序。 (V_IN = 8.1V、 R (LIM)= 110k Ω)
此致、
Yasuhara
您好 Praveen、
我在电子保险丝之后立即施加了短路、并检查了器件行为。
电流在直流电源和 V_IN2之间测量。
在此测量中(图7、图8、图9)、电源在电子保险丝之前直接提供给 V_IN2。
在之前的测量(图1~图5)中、由 V_IN 供电。
输入电容小于0.1uF。
图6: 短路测量
图7: V_OUT2短接后自动重试。 (V_IN2 = 12V、 R (LIM)= 110k Ω)
图8: 3.3V 输出启动 时序。 (V_IN2 = 8.1V、 R (LIM)= 110k Ω)
图9: USB_VBUS 时序。 (V_IN2 = 8.1V、 R (LIM)= 110k Ω)
此致、
Yasuhara
您好、Yasuhara、
感谢您分享波形。 需要记住的一点是、您测量的输入电流是流入 IC 的电流+流入输入电容器的电流之和。 在稳态期间、流入和流出电容器的电流将为零。 但在瞬态条件下、电容器确实提供/获取一些电流。 因此、在瞬态条件下、测得的输入电流不等于流入 IC 的电流。 我们在数据表中提供的波形采用的方式仅捕获流入 IC 的电流。 一种方法是移除输出电容器并测量流入负载的电流。
如果您无法仅测量 IC 电流、则可以在 TI EVM 上对其进行测试。 您是否有 TI EVM?
您好 Praveen、
我有 TPS25942EVM-635。
我删除了 TPS25942EVM-635的 C2、C3、C4、并将 RLIM 设置为110k Ω 并进行测试。
在 Vin1测得的电流值和在 Vout1测得的电流值几乎相同、如图所示。 7.
我未正确理解 I (lim)的计算。 以下认可是否正确?
TPS2594x 计算表 V1p0.xlsx 最终限值(电池 B40)为 I (lim)典型值而不是 I (lim)最大值
当 RLIM=110k Ω 时、I (lim) min=743mA、I (lim) TYP=809mA、I (lim) max=875mA 吗?