This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:向 BQ76940 SRN 和 SRP 馈送差分信号

Guru**** 2532530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917235/bq76940-feeding-a-differential-signal-to-bq76940-srn-and-srp

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350

你(们)好

我使用 BQ76940和 BQ78350来管理电池、

电流感应电阻器位于远离 BQ76940的另一个板上、

电流感测信号通过噪声较大的高电流汇流条之间的长导线连接到 BQ76940。  

由于噪声、我决定将电流感应信号从+150mV 放大+1.5V、并通过 差分对发送信号。 在 BQ 芯片所在的同一电路板中、我将信号降低至+150mV、并将其馈入 BQ SRN 和 SRP。

我的问题是,是否可以将+150mV 的差分电压馈送到 SRN 和 SRP?

请查看随附的电路

 

此致

Ahmed  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    只要正确的电压到达 SRN 和 SRP 引脚、该方法就可以正常工作。 我没有这方面的经验、但有些用户以类似的方式使用了霍尔传感器: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/730105

    SRP 的电压应与 BATT 或 VSS 相同。 SRN 引脚应根据电流的幅度和方向变化。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的回答、

    由于我使用 的是具有5VCC 的单轨差分放大器、因此相对于 VSS、SRP 的电压大约为2.5V、

    此致

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    在这种情况下、需要使用不同的电路。 SRP 的数据表建议工作范围为+/-10mV。 SRN 为+/-200mV。

    遗憾的是、我们没有一个好的推荐参考电路、因为我们的所有参考设计都将感应电阻器直接连接到 SRP/SRN。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的回答、


    我调节了电路、使 SRP 上的电压为+5mV 、SRN 为+150mV、


    施加充电电流时、电压将从10mV 向下摆动至5mV、而施加负载时、电压将从10mV 摆动至150mV、如所连接的信号所示:

    我想知道、是否可以使用 CC 偏移校准将0电流设置为10mV? 如果我这么做、BQ78350是否会假设任何低于10mV 的信号为负信号、高于10mV 的信号为正信号?

    此致

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我认为这应该是可以的。 最好尝试在 EVM 上校准此偏移和增益、以验证您是否获得预期的电流读数。  

    此致、

    Matt