您好 TI
根据 TI 客户支持的建议、我正在发布此帖子。
我 在设计中使用 TPS92638-Q1、原理图 与 数据表中图38中的原理图相同、 唯一的区别是 TEMP 直接连接 到 GND、每个通道连接 到单个 LED。
电源电压为24V、输入 PWM 波形为0至5V 方波。
此应用要求 LED 从参考引脚上的电阻器定义的最大电流调光至完全关闭(使用占空比为0-100%的输入 PWM)。
不过 、在实验中、我观察 到输入占空比下降 到几个百分点、 关闭输出、FAULT 引脚变为低电平。 需要进行下电上电以使 FAULT 引脚啮合并再次启用输出。 我怀疑 IC 会将低输出解读为低输出电压导致的短路。 我的理解是否正确?
通过 查看数据表,我可以在“电流调节(IOUTx)”下的第7.5节 中看到最小电流为2mA。
数据表的第9.3.2节规定、将 PWM 输入接地将关闭相应的输出通道。
我认为0%的输入占空比与将 PWM 输入接地(相同的电势)相同、因此输出应该关闭、但 情况似乎不是这样?
请提供建议。
Lars