This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:Iout 在低输入 PWM 占空比下关断

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92638-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915750/tps92638-q1-iout-shuts-down-at-low-input-pwm-duty-cycle

器件型号:TPS92638-Q1

您好 TI

根据 TI 客户支持的建议、我正在发布此帖子。

我 在设计中使用 TPS92638-Q1、原理图 与 数据表中图38中的原理图相同、 唯一的区别是 TEMP 直接连接 到 GND、每个通道连接 到单个 LED。

电源电压为24V、输入 PWM 波形为0至5V 方波。

此应用要求 LED 从参考引脚上的电阻器定义的最大电流调光至完全关闭(使用占空比为0-100%的输入 PWM)。

不过 、在实验中、我观察 到输入占空比下降  到几个百分点、 关闭输出、FAULT 引脚变为低电平。 需要进行下电上电以使 FAULT 引脚啮合并再次启用输出。 我怀疑 IC 会将低输出解读为低输出电压导致的短路。 我的理解是否正确?

通过 查看数据表,我可以在“电流调节(IOUTx)”下的第7.5节 中看到最小电流为2mA。

数据表的第9.3.2节规定、将 PWM 输入接地将关闭相应的输出通道。

我认为0%的输入占空比与将 PWM 输入接地(相同的电势)相同、因此输出应该关闭、但  情况似乎不是这样?

请提供建议。

Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    您是否介意分享电源、故障、PWM 和输出的波形。  

    我想查看正常和问题情况、这将帮助我分析此案例、thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank  

    昨天我拍了示波器的一些照片。 这一帖子中包含了这些内容。

    遗憾的是、我没有包含电源、但它很可能不会受到影响、即24V。

     

    正常条件:

      

    故障条件:

      

    昨天下午、我更改了输出端的其中一个 LED、此后我无法调暗 LED。 无论输入 PWM 如何、输出都仅在20mA 的最大电流下保持导通(通过 REF 引脚上的电阻器进行编程)。 请参阅随附的示波器屏幕截图、其中输入占空比为~80%、~20%和~10%。 但是、当我能够调暗 LED 时、我会看到同样的行为、在低输入占空比时、输出关闭并且 FAULT 引脚被拉至低电平。 我使用万用表检查了输入端的等效直流电压、输出端关闭、故障引脚以650mV 的电压拉低。

     

    ~80%输入占空比:

      

    ~20%输入占空比:

      

    ~10%输入占空比:

      

    为什么我突然无法调暗输出?

    IC 是否完全不能支持极低的占空比?

    IC 是否不支持调光至关闭?

     

    此致 Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

    供参考,我将尝试更换 IC,看看它是否有助于调光。 如果您不知道为什么 IC 不会对 PWM 做出响应、请告诉我。

    我还在考虑一种可能的权变措施。 低输入占空比时的故障。 我能否使用使能引脚在低输入占空比下禁用输出、比如小于10%? 当 ENABLE 为低电平时、这是否会导致故障?

    此致

    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lars

    首先、我认为单独考虑占空比没有意义您应该同时考虑 PWM 频率、如果 PWM 导通时间小于输出不会打开的时间、输出具有一个最小的导通和关断时间。  

    我建议您降低 PWM 频率、然后重试。

    其次 、当 ENABLE 为低电平时、器件将不再检测到故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您是否推荐特定的 PWM 频率? 在数据表中、我可以看到使用了1kHz。

    /Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想首先知道您的频率设置、以及您需要的最小占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、PWM 频率设置为约2.5kHz、但必要时我可以轻松降低。 该应用的要求是 LED 必须可调光至完全关闭。 如果不能通过将 PWM 占空比降低到0%来实现这一点、即将输入接地、那么我可以选择使用使能引脚在指定的输入占空比下关断芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考、我的调光再次正常工作。 我的问题是电阻器开路、导致 LTC6992-1的 PWM 频率达到600kHz。

    更换此电阻器会导致 PWM 频率恢复到预期的2.5kHz、从而再次启用调光功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您有任何其他问题、请让我来回答