This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:EN 内部电路参考

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54325
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918373/tps54325-en-internal-circuit-consult

器件型号:TPS54325

大家好、

我的客户使用 TPS54325转换器12V 至5V。 我们发现以下奇怪的现象、可能需要团队检查 TPS54325内部逻辑电路、

当 TPS54325正常工作时、EN 突然下降至大约0.8V 并持续大约436ms、然后 EN 信号上升至大约2.1V、当 EN>1.6V 时、PG 信号不能变为高电平(该 VENH 值在我们的数据表中声明)。 大约1分钟后、PG 将再次正常、然后输出正常。

这可能与内部 EN 逻辑电路有关、您能不能帮助分享 EN 信号如何控制开关 MOS、以及为什么0.8V EN 信号会导致这种奇怪的现象? 谢谢。  

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 EN 降至0.8V 时、EN 为输入引脚、这意味着您需要将 EN 引脚电压驱动到1.6V 以上才能变为逻辑高电平、并保证低于0.6V 才能实现逻辑低电平。 为了使器件正常运行、需要将 EN 引脚驱动至低于0.6V。 介于0.6V 和1.6V 之间的任何电压都不能保证器件的运行方式符合预期。

    EN 引脚应保持在0.6V 以下、即使 VIN 引脚高于 UVLO 阈值、器件也会禁用并禁用开关。 在此状态下 IC 静态电流会降低。 如果 EN 电压增加到1.6V (典型值)以上、同时 VIN 引脚高于 UVLO 阈值、器件将变为有效状态。 然后启用开关并启动慢启动序列。

    您能否使用数据表中的适当电压电平进行测试、并让我们知道这是否有助于解决问题?

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    感谢您在此处的回复。 从波形中可以看到、VIN 高于 UVLO 12V、EN 确实高于1.6V、PG 处于低电平。 当 EN 突然下降至0.8V 时、就会发生这种情况。这种情况将发生在客户实际设计中、如果您认为使 EN 低于0.6V、则可以解决此问题。 您有什么建议来使我们的器件 EN 信号低于0.6V 并解决此问题?

    谢谢。

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是什么导致 EN 低于1.6V 而不是一直达到0.4V?

    实际上、需要低于数据表中 EC 表中所示的0.4V、而不是上面的帖子中提到的0.6V。

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    当 EN 低于0.4V 时、可以解决该问题。 但在客户的实际情况下、VCC my 下降至4V 的时间为436ms、这会导致 EN 为0.8V (EN 具有到 VCC 的分压电阻器)。 在这种情况下、即使 EN 高于1.6V、PG 也为低电平、这意味着开关停止。 0.8V EN 信号将锁定我们的器件大约1分钟。 您可以看到波形的结果。  

    客户要求我们解释这种奇怪的现象。 请花些时间解释一下。 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    您是否对我在这里描述的现象有任何更新? 谢谢。

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    让我们把这个偏离线。 我将关闭此帖子  

    谢谢  

    Tahar