大家好、
我的客户使用 TPS54325转换器12V 至5V。 我们发现以下奇怪的现象、可能需要团队检查 TPS54325内部逻辑电路、
当 TPS54325正常工作时、EN 突然下降至大约0.8V 并持续大约436ms、然后 EN 信号上升至大约2.1V、当 EN>1.6V 时、PG 信号不能变为高电平(该 VENH 值在我们的数据表中声明)。 大约1分钟后、PG 将再次正常、然后输出正常。
这可能与内部 EN 逻辑电路有关、您能不能帮助分享 EN 信号如何控制开关 MOS、以及为什么0.8V EN 信号会导致这种奇怪的现象? 谢谢。
BR、
查尔斯·林