This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:当 VIN = 1.8V 时、如何估算该 LDO 的压降?

Guru**** 2638675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV757P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918280/tlv757p-how-to-estimate-the-dropout-of-this-ldo-when-vin-1-8v

器件型号:TLV757P

我尝试在 VIN=1.8V 的情况下从 TLV757P 生成1.2V@800mA。 根据数据表、图14和15显示了3.3V 和5V 输入电压。 当 VIN=1.8V 时、压降是多少、或者如何估算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 和5V 似乎表示输出。  

    TLV757P 是否能够从1.8V 输入生成1.2V@800mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在1.2VOUT 下、TLV757的有效 RDSON 为1.1 Ω:

    因此、在800mA 时、最坏情况下的压降将为880mV、这意味着 TLV757无法做到这一点。 不过 、TPS746 可以。  

    我希望这能回答你的问题。