This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28742:Vdd 达到21.6V 后,Ucc28742没有 Drv 脉冲输出。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916145/webench-tools-ucc28742-ucc28742-have-no-drv-pulse-output-after-vdd-reach-21-6v

器件型号:UCC28742

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好 TI

我使用 WEBENCH 的参考设计构建 基于 UCC28742的直流/直流反激式转换器。 因为我非常信任 TI 的产品质量、所以我直接从 WEBENCH 中实施图表、但我现在发现了很多问题。  

1、我使用 WEBENCH 设计工具的吹扫图来获取具有规格为30-150Vdc 输入和3.3V 1A 输出的反激式直流/直流转换器。 为电路提供30V 电源后、电路无响应、来自 drv 的 PWM 信号无响应、输出端无电压。 我确实更换了新的 ucc28742、问题仍然存在、因此我检查了 UCC28742数据表、并根据数据表示例图进行了更改。 您可能会看到红色导线被放置、用于将 DVDD 连接到 CVDD、以便在启动后继续供电。  

完成这些更改后、我替换了新的 UCC28742、并监视 CVDD、电压可达到22V、但 DRV 引脚仍然没有脉冲输出。 我加电和断电几次、尝试获得至少一个脉冲、但答案是否定的 由于没有驱动信号、因此接地0电平处的 CS、VS 引脚电压。 更换新的 IC、但问题相同。 DRV 引脚无信号输出。  

3、我搜索了 TI 支持、尝试移除 MOSFET M1并替换新的 UCC28742并检查 DRV、但仍然没有信号。 Vdd 下存在22V 电压。 GND 连接也检查正常。  

我的 PCB 唯一差异是将 Rt1、RT2、RT3的值更改为2.37Mohm 以实现更快的启动、并将 M1使用 IRFU220NPBF、变压器遵循设计29Turn、  

我希望获得 TI 的支持。 希望能得到最充分的答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会将其移至 Webench 论坛、以便他们可以通过原理图研究如何解决此问题。  由此给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    感谢您的支持。 今天、我再次进行新的测试、进行了所有刷新、监控示波器提供的电压 Vdd 和 DRV 信号。我观察到、当 Vdd 引脚上的电压刚好高于21.6时、DRV 没有输出。 当我在 Vdd 引脚上将电压电平升高到大约23V 时、电压将下降到大约10V、然后再次充电至23V 并重复此过程。  我还在线搜索发现另一位用户也面临完全相同的问题、但未得到解决。 请、需要您的支持。  

    我的更新:我尝试在示波器上使用信号模式、它在上电后随机显示三个脉冲。 但电路仍然无法正常工作。  电压仍在 Vdd 引脚上充电和充电。 在最初3个脉冲之后、这似乎处于故障保护模式下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ChuneLei/Mike、

    我们将在 WEBENCH 上修复原理图。 该修复程序将在7月的第二周之前在 TI.com 上提供。 我们将在它可用时通知您。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen。

    在等待 WEBENCH 问题得到解决时、您对我面临的问题有什么建议吗? 由于我更改了错误链接、导致 DRV 无输出的其他可能原因是什么? 我想先从您那里获得建议、并尝试尽快解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChuneLei、

    我已将您的查询转发给相关团队。 团队很快就会回来。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VDD 引脚在 VDDon 和 VDDoff 之间循环时、很可能存在故障条件。

    当 VDD 首次出现时、UCC28742将提供3个样本脉冲以查找故障。  如果观察到故障、栅极驱动器将关断、VDD 将放电至 Vddoff。  三个主要故障是。

    1. 过流保护
    2. 输入欠压
    3. 输出过压

    当开关打开时、VS 分压器监视输入欠压、当电压被传送到次级侧时、VS 分压器监视辅助绕组上的输出过压。

    UCC28742数据表的第7节公式1和2说明了如何设置输入欠压/欠压关断以及如何使用 VS 分压器输出 OVP。

    辅助绕组中的振铃过多也很重要、这样会意外触发 OVP。  数据表中的第14页详细介绍了 AUX 信号的外观。

    我可以提出的其他建议是在开关节点上使用 RCD 钳位、而不是 TVS 钳位。  它 有助于抑制振铃。

    您可能还需要在输出整流器上保留占位符、以防需要额外的缓冲。

    您应该在通电期间研究 Aux、CS、VDD 和 VOUT。  通过这三个信号、您将能够确定关闭电源的故障。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike

    感谢您详细介绍了解决我所面临问题的方法、我将根据您的建议进行工作、并在解决后再次进行更新。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。  

    我检查了以下信号、但它似乎也不起作用。 。 。  

    计算的 RS1、RS2值、并且改变也不起作用。 。 MOSFET 也被移除并测量输出信号。 但还不好。  

    主电源电压我尝试上升到120V,也没有信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在通电期间发送辅助、CS、VDD 和 VOUT 的示波器图?  通过这三个信号、您将能够确定导致您无法启动的故障。

    很可能关闭至由辅助绕组振铃引起的 OVP。

    您似乎正在使用 TVS 钳位。  要抑制开关节点上的振铃、您可以执行以下操作。

    1. 将一个1nF 电容器和一个511k Ω 电阻器与 Dz 并联。
    2. 如果您需要进一步抑制振铃、还可以在 D2上添加缓冲器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    感谢你的答复。 按照您的说明、我捕获了下面所示的示波器波形、以帮助您进行验证并更好地理解、我还附上了当前使用的 PCB 的照片。 一些导线会因图表错误而跳转。  

    波形根本没有变化。  https://youtu.be/krVsl0vSYjM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    在等待回复时、我构建了 PCB 的最后一部分来测试 ucc28742、结果相同、没有 drv 输出。 组件是从 TI store 购买的、希望没有问题。 重要的是 IC 不能产生脉冲输出、即使前三个脉冲也是随机事件。 我拍摄了视频和链接、如下所示。 希望您能发现异常情况。 之后还将尝试添加1nF 电容器和511k 电阻器。  

    https://youtu.be/krVsl0vSYjM