工具/软件:WEBENCH设计工具
您好 TI
我使用 WEBENCH 的参考设计构建 基于 UCC28742的直流/直流反激式转换器。 因为我非常信任 TI 的产品质量、所以我直接从 WEBENCH 中实施图表、但我现在发现了很多问题。
1、我使用 WEBENCH 设计工具的吹扫图来获取具有规格为30-150Vdc 输入和3.3V 1A 输出的反激式直流/直流转换器。 为电路提供30V 电源后、电路无响应、来自 drv 的 PWM 信号无响应、输出端无电压。 我确实更换了新的 ucc28742、问题仍然存在、因此我检查了 UCC28742数据表、并根据数据表示例图进行了更改。 您可能会看到红色导线被放置、用于将 DVDD 连接到 CVDD、以便在启动后继续供电。
完成这些更改后、我替换了新的 UCC28742、并监视 CVDD、电压可达到22V、但 DRV 引脚仍然没有脉冲输出。 我加电和断电几次、尝试获得至少一个脉冲、但答案是否定的 由于没有驱动信号、因此接地0电平处的 CS、VS 引脚电压。 更换新的 IC、但问题相同。 DRV 引脚无信号输出。
3、我搜索了 TI 支持、尝试移除 MOSFET M1并替换新的 UCC28742并检查 DRV、但仍然没有信号。 Vdd 下存在22V 电压。 GND 连接也检查正常。
我的 PCB 唯一差异是将 Rt1、RT2、RT3的值更改为2.37Mohm 以实现更快的启动、并将 M1使用 IRFU220NPBF、变压器遵循设计29Turn、
我希望获得 TI 的支持。 希望能得到最充分的答案。