This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8555:转换比 VOUT/VIN 问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916532/lp8555-conversion-ratio-vout-vin-problem

器件型号:LP8555

您好!  

根据 LP8555数据表第6页、VOUT/VIN (最小值)= 1、3。  

在我的应用中,在最小电流 ILED=5mA 时,我有:

Vin (MAX)=5、5V 且 VOUT (MIN)=VF (LED)* LED 数量=1、764*4 =7、056V => VOUT/VIN =1、28 <1、3。

我计划使用一个与 LED 串联的18 Ω 电阻器来处理这一问题。

但是,是否可以通过增加余量电压来解决这个问题? 如果是,我应该更改哪个寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kouassi、

    LP8555支持配置余量电压。 VHR0寄存器(地址79h)位[2:0]控制50mV 至260mV 的最小余量电压。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应、但在第48页的第9.2.1.2节中、VHRO 寄存器(地址79h)位[2:0]是最小电流时的最大电压余量。 这是错误吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kouassi、

    是的、这是一个错误、正确的描述应该是"LED 驱动器在最小电流时的最小净空电压"。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VHR0_slope 呢? 第9.2.1.2节"最大电流时的最大余量电压"的定义是否正确?  

    如果是,为什么最坏情况下的余量是2V (第8.5.12节),而 VHRO_SLOPE (MAX)=300mV (第8.5.21节)?  

    此致、

    库亚西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第9.2.1.2节的定义是正确的。

    300mV 只是最大值 自适应净空电压、而不是最大 余量电压。

    实际上、最大 在该典型应用中、第8.5.12节中的余量电压最高可达31V 和2V、仅被视为特定的余量。

    BR、

    Robin