Other Parts Discussed in Thread: LP8555
您好!
根据 LP8555数据表第6页、VOUT/VIN (最小值)= 1、3。
在我的应用中,在最小电流 ILED=5mA 时,我有:
Vin (MAX)=5、5V 且 VOUT (MIN)=VF (LED)* LED 数量=1、764*4 =7、056V => VOUT/VIN =1、28 <1、3。
我计划使用一个与 LED 串联的18 Ω 电阻器来处理这一问题。
但是,是否可以通过增加余量电压来解决这个问题? 如果是,我应该更改哪个寄存器?