主题中讨论的其他器件:TPS7A8300、
您好!
我想知道裸片封装是否允许通过键合配置设置基准电压。 我看到过电压稳压器、其基准电压由馈入电阻器链的偏置电流设置。 这些部件将在沿着这个电阻器链的不同点上连接接合焊盘、这将使用户能够通过接地来改变电压基准偏置电阻器的电阻(从而改变电压)。 芯片上是否有权限执行此操作、或者基准偏置拓扑是否甚至允许这样做? 下图说明了我通过线键合配置基准的含义。 例如、如果我希望具有3.3V 输出、我会将反馈和输出连接在一起、并将3.3V_REF 节点接地。 我还可以将1.8V_REF 节点接地、以轻松获得1.8V 输出。 我希望这是有道理的。
此致、
Brandon