This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS76901-HT:可通过电缆配置的基准电压

Guru**** 2448320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS76901-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916982/tps76901-ht-reference-voltage-wirebond-configurable

器件型号:TPS76901-HT
主题中讨论的其他器件:TPS7A8300

您好!

我想知道裸片封装是否允许通过键合配置设置基准电压。  我看到过电压稳压器、其基准电压由馈入电阻器链的偏置电流设置。  这些部件将在沿着这个电阻器链的不同点上连接接合焊盘、这将使用户能够通过接地来改变电压基准偏置电阻器的电阻(从而改变电压)。  芯片上是否有权限执行此操作、或者基准偏置拓扑是否甚至允许这样做?  下图说明了我通过线键合配置基准的含义。  例如、如果我希望具有3.3V 输出、我会将反馈和输出连接在一起、并将3.3V_REF 节点接地。  我还可以将1.8V_REF 节点接地、以轻松获得1.8V 输出。  我希望这是有道理的。   

此致、

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我们已收到您的问题、目前正在对其进行调查。 我们将于20年6月25日之前回复您。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、  

    这个特定的 LDO 使用电压基准、拓扑需要在输出和反馈之间使用电阻分压器来设置输出电压。 我们确实有使用 ANE-OUT 引脚设置输出电压的器件、但它仍然集成了电阻分压器。 请参见 TPS7A8300示例。  

    我们的第一款使用偏置电流设置基准的 LDO 正在开发中、它将具有低于1uVrms 的超低噪声。 我是否可以理解为什么要使用此电流偏置拓扑来设置输出电压? 它将如何使您的应用受益? 我只是想对您的应用有更多的了解、希望我能帮您提出适合您的方案。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我布置的原理图假设是 LDO 内部发生的情况的简化表示(不一定是该 LDO)。  I_bias 是片上电流源、用于设置内部误差放大器使用的基准电压。  我认为、如果可以更改误差放大器的 LDO 内部基准电压、那么我可以直接将输出反馈回内部误差放大器同相端子。  这将使我能够降低组件成本和整体设计尺寸。  我正在使用裸片组件、并将裸片线连接到基板。  下面的方框图显示了具有此功能的另一个制造商器件(请注意底部的电阻器链以及如何通过将10个基准引脚之一接地来更改 Vref)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、  

    您刚刚分享了标记为"机密"的内容、您可能需要立即从公共论坛中删除图片。

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    谢谢。  我删除了图片。  这实际上来自 X-REL 网站上提供的数据表。  因此、我不知道这是真的"机密"还是只是数据表错误。

    -Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、  

    感谢您移除图片。 我知道电流偏置 Vref 的含义、但我对提到 "直接将输出反馈回内部误差放大器同相端子"的应用感到困惑。 是的、您可以将输出连接回误差放大器的正节点、如您的第一篇文章中所示、但增益将为负。  

    输出电压已经是控制环路的一部分、具有单位增益(FB=Vout)或由电阻分压器设置的增益。 那么、您想要实现什么呢?

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    混淆是由我的拼写错误引起的。  我打算说输出电压可以直接连接到误差放大器的反相端子。  目标是具有单位增益、其中输出直接由误差放大器的基准电压设置、希望通过将焊盘接地线来将基准电压设置为3.3V、1.8V 等。  我希望这是有道理的。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、  

    好的、现在有道理了。 以该图为例、您可以使用不同的电阻器和偏置电流来设置基准电压、而不是通过之前的增益带隙电压设置 NR 引脚电压、而是在下一级误差放大器上设置单位增益。 是的、我们可以针对不同的输出电压使用不同的接合焊盘、正如我说过的、我们的第一个基于电流偏置的基准 LDO 正在开发中、我可以肯定地与开发团队联系、看看他们是否有您建议的计划来提供不同的输出选项。 这是您需要的吗?  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我想我们现在在同一页上。  我想知道的是、TPS76901-HT 是否可以做到这一点。  在数据表中、焊线图显示、图底部存在一行 DNC 引脚。  由于这些引脚靠近反馈引脚、我认为它们可能与设置基准电压相关。  我包含了 TI 数据表中的照片、并将其标记为显示我所谈论的焊盘。  如果我能获得有关这些电极与内部基准电压之间关系(如果它们甚至与之相关)的任何信息、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、  

    我只看到 TPS76901-HT 的 HKJ、HKQ 和 DBV、您在哪里得到了这种封装? 这是什么封装?

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    此封装是已知合格裸片、焊盘布局如数据表的第3页所示:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps76901-ht.pdf?ts=1593212108134&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS76901-HT

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、  

    我不认为您可以使用此器件来实现此目的、因为该器件不是为了使用不同的焊盘来更改电压。 该设计本身还使用电流偏置基准以外的基于电压的基准。  

    此致、  
    Jason Song