This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4030:如何使用 LM4030

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917733/lm4030-about-how-to-use-lm4030

器件型号:LM4030

你(们)好。

我们的客户希望使用该器件产生负电压。

是否可以将此器件与以下配置一起使用?

当 N/C 引脚连接到下面类似的另一个引脚时、会发生什么类型的问题?

由于外围部件的放置、可能需要接线。

引脚1连接到引脚5。

引脚3连接到引脚4。

  

此致

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    该原理图没有问题。

    N/C 引脚应悬空或连接到引脚5。

    使用引脚4作为阴极、使用引脚5作为阳极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marcoo

    感谢您的快速回复。

     如果 N/C 引脚短接至 VREF、该器件将会断开?  

    我想知道当这种情况发生时会发生什么情况。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这将与数据表建议相违背、我们无法预测其行为。