This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:具有 TPS40422的电源短路电流测试问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916421/tps40422-power-supply-with-tps40422-short-currnet-test-issue

器件型号:TPS40422

你(们)好

 

PS:我们将每相电流限制设置为22A、因此总电流限制为44A。

  1. 为什么  在测试时间短时、电流与 OCP 匹配、那么高(85A)、 然后在 测试时间短时匹配?

      

  2. 为什么~60US 的负电压尖峰为-1.4V、是否有乳液?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HC、  

    首先、您能否检查 IOUT_CAL_GAIN 是否等于电感器 DCR 值?

    OCP 用于电感器峰值电流、而不是负载电流。 当输出短路时、负载电流可能远高于电感器电流、因为输出电容器放电电流可能很大。  

    对于负电压尖峰、它可能是由电缆电感引起的。 您能否在靠近 VR 侧的短导线/电缆上短接输出?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,钱

    1、是的、我们将 IOUT_CAL_GAIN 设置为等于电感器 DCR 值。

    我们短接长线、靠近电压输出侧、负电压尖峰较小、但为-800mV。 还需要改进吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HC、  

    可以提供一张图片、展示输出是如何短路的以及测量 Vout 的位置?

    此外、您能否使用示波器探针同时捕获 Vout、SW1和 SW2波形? 只需确保下冲是由外部设置引起的、而不是 TPS40422。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,钱

    我们使用开关进行短路测试。

    结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HC、  

    波形显示、当输出电压开始下降时、开关节点停止开关、这表示负输出电压与 TPS40422无关。  

    在您的测试设置中、短点位于电感器侧、测量和 Cout 位于负载侧。

    当机械开关打开时、输出电容器将像下面那样放电。  

    Cout 放电至0V 后、Cout 和开关之间的杂散电感将继续使 Cout 放电、因为杂散电感中的电流不会突然停止。 这就是负输出电压的产生方式。  

    您能否在负载侧使输出短路、接近 Cout?