请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22916 大家好、
客户希望使用 TPS22916作为负载开关、他们需要反向电流投影。 他们发现有源反向电流 RCB 电路为500mA、这意味着应至少有500mA 通过 TPS22916反向、如果反向电流小于500mA、TPS22916将保持导通、对吧?
为了更好地理解这个问题、您能否帮助分享"反向电流阻断"电路的工作原理?
此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.