This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:反向电流

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918095/tps22916-reverse-current

器件型号:TPS22916

大家好、

客户希望使用 TPS22916作为负载开关、他们需要反向电流投影。 他们发现有源反向电流 RCB 电路为500mA、这意味着应至少有500mA 通过 TPS22916反向、如果反向电流小于500mA、TPS22916将保持导通、对吧?

为了更好地理解这个问题、您能否帮助分享"反向电流阻断"电路的工作原理?

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    对于 TPS22916、您答对了。 在触发反向电流阻断并关闭开关之前、必须有500mA 的反向电流流动。

    反向电流电路块正在监控流经器件的电流。 在反向电流保护块检测到500mA 反向电流之前、该器件将保持有效状态、并且存在反向电流从输出流入源的可能性。