Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155 主题中讨论的其他器件:TPS55340、
尊敬的 TI 专家:
我想将12V 直流转换为24VDC 1.8A。
我在 TI 网站上找到了两个选项、一个使用 TPS55340、另一个使用 LM5155。
MOSFET 在某种程度上位于外部、MOSFET 在内部。
在成本和质量方面、哪一个是最佳解决方案?
另请共享两个器件 EVM 设计文件(原理图和布局)。
此致、
Vivek