This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:或 TPS55340哪一款最适合12V 至24VDC、1.8A

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918111/lm5155-or-tps55340-which-one-is-best-for-12v-to-24vdc-1-8a

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件:TPS55340

尊敬的 TI 专家:

我想将12V 直流转换为24VDC 1.8A。  

我在 TI 网站上找到了两个选项、一个使用 TPS55340、另一个使用 LM5155。  

MOSFET 在某种程度上位于外部、MOSFET 在内部。  

在成本和质量方面、哪一个是最佳解决方案?   

另请共享两个器件 EVM 设计文件(原理图和布局)。  

此致、

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    通常、由于无需考虑正确的 MOSFET 选择、因此在芯片内部使用 MOSFET 进行设计会更容易。 因此、设计更简单。

    对于成本和质量、没有简单的答案、因为这取决于许多不同的因素。

    通常、如果您不是电源专家、那么更高的集成度更有意义。

    如需 EVM 文档、请转到这些器件的产品文件夹、您可以在设计和开发下找到它们。 您可以通过单击文章中的链接访问产品文件夹。