我正在努力使该芯片输出驱动 CHG 和 DSG FET 所需的电压。 我一直在使用 bq28z610EVM、当向器件发送 FET_EN 命令时、测量引脚上的电压会产生大约17.9V 的输出。 在我们的定制硬件上使用 BQ 芯片时、DSG 电压永远不会超过2.5V、并且 CHG 引脚看起来始终处于8.2V (在本例中为我们的输入电池电压)。 我已经经历了很多次设置、我几乎找不出地方去看。 只是想知道是否有其他人对此器件上的 FET 驱动器有问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在努力使该芯片输出驱动 CHG 和 DSG FET 所需的电压。 我一直在使用 bq28z610EVM、当向器件发送 FET_EN 命令时、测量引脚上的电压会产生大约17.9V 的输出。 在我们的定制硬件上使用 BQ 芯片时、DSG 电压永远不会超过2.5V、并且 CHG 引脚看起来始终处于8.2V (在本例中为我们的输入电池电压)。 我已经经历了很多次设置、我几乎找不出地方去看。 只是想知道是否有其他人对此器件上的 FET 驱动器有问题。
Alex、您好!
我知道的驱动程序没有已知问题。 CHG 引脚上的电压始终处于电池电压、还是仅当您发送命令将其打开时才处于电池电压? 如果是在尝试手动设置时、您还可以分享一些发生的示波器捕获吗?
我还会仔细检查 PCB 上的连接、似乎怀疑电池电压位于该引脚上。 我们可以查看您的原理图、如果它在 EVM 上工作、这听起来像是一个硬件问题。
此致、
Wyatt Keller
Wyatt、
请参阅上面对 CHG 和 DSG 引脚的捕获。 第一个映像是在启动芯片后(将 VC2应用于 PACK 引脚)拍摄的。 CHG 和 DSG 引脚通过 BQ Studio 报告为关断状态。 第二个图像是在 BQ Studio 中选择 FET_EN 之后。 DSG 引脚缓慢充电至大约2V、而 CHG 引脚略有增加。 发送 FET_EN 命令会导致类似的行为、而信号的振幅会减小。 测得的电池电压为8.35V (VC2=8.35V、VC1=4.17V)。
以下是从开发套件中捕获的内容、作为应对措施的参考:
开发套件捕获使用相同的电池电压。
我还没有探测电路板以确认是否存在与器件的不当连接、但我想至少提供有关引脚上发生的情况的更多详细信息。
谢谢、
Alex