尊敬的专家:
我们正在开发基于 bq40z80的6S BMS、适用于高达100A 的高电流。
我们有关于 VSS 和 PGND 连接的几个问题:
1) 1)在 EVM 上、为什么 PGND 用作 SMBus 连接器上的接地、而不是 VSS、而 bq 将 VSS 用作接地?
2) 2)在 EVM 上、VSS 和 PGND 似乎以这种方式连接:
此图对吗?
这意味着 VC1相对于 VSS 的读数将根据电池电流而变化。 bq 是否可以考虑该压降并对其进行补偿?
3)为什么不直接从电池1 (-)端子运行额外的平衡导线、如下所示:
下面是完整 BMS 的示意图:
此处需要询问的几个问题:
4) 4)我们是否必须将 PGND 网带连接在分流器附近或 BMS 输出连接器(PACK-)附近?
5) 5) BMS 上的其他器件(例如 µC μ A)是否必须连接到 PGND 或 VSS、为什么?
6) 6)主机接地是否必须通过 BMS 信号连接器连接到 PGND 或 VSS? 还是该连接器上根本没有接地、以避免接地回路?
6) 6)如果使用 CAN 总线通过 μ µC 连接到我们的主机、我们是否需要隔离式收发器?
7) 7)如果我们在主机和 BMS µC 之间运行 GPIO (例如此处的"WAKE-UP_INPUT")、是否需要隔离这些信号? 因为它们的基准接地可能会由于高电流而发生位移(< 200mV)、并且会引入噪声(涉及电机)
最后一个问题:
8)在电池组(21700节电池)上、最好在 C1+、C2+、C3°++上焊接电压检测导线。 或者在 C2-、C3-、C4-上...? 因为在高电流下、镍条上的压降可能高达几十 mV
提前感谢!