This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:有关 VSS 和 PGND 连接的问题

Guru**** 2596285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917613/bq40z80-questions-about-vss-and-pgnd-connection

器件型号:BQ40Z80

尊敬的专家:

我们正在开发基于 bq40z80的6S BMS、适用于高达100A 的高电流。

我们有关于 VSS 和 PGND 连接的几个问题:

1) 1)在 EVM 上、为什么 PGND 用作 SMBus 连接器上的接地、而不是 VSS、而 bq 将 VSS 用作接地?

2) 2)在 EVM 上、VSS 和 PGND 似乎以这种方式连接:

此图对吗?

这意味着 VC1相对于 VSS 的读数将根据电池电流而变化。  bq 是否可以考虑该压降并对其进行补偿?

3)为什么不直接从电池1 (-)端子运行额外的平衡导线、如下所示:

下面是完整 BMS 的示意图:

此处需要询问的几个问题:

4) 4)我们是否必须将 PGND 网带连接在分流器附近或 BMS 输出连接器(PACK-)附近?

5) 5) BMS 上的其他器件(例如 µC μ A)是否必须连接到 PGND 或 VSS、为什么?

6) 6)主机接地是否必须通过 BMS 信号连接器连接到 PGND 或 VSS? 还是该连接器上根本没有接地、以避免接地回路?

6) 6)如果使用 CAN 总线通过 μ µC 连接到我们的主机、我们是否需要隔离式收发器?

7) 7)如果我们在主机和 BMS µC 之间运行 GPIO (例如此处的"WAKE-UP_INPUT")、是否需要隔离这些信号? 因为它们的基准接地可能会由于高电流而发生位移(< 200mV)、并且会引入噪声(涉及电机)

最后一个问题:

8)在电池组(21700节电池)上、最好在 C1+、C2+、C3°++上焊接电压检测导线。 或者在 C2-、C3-、C4-上...? 因为在高电流下、镍条上的压降可能高达几十 mV

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    我将深入探讨这些问题、然后再向您提问。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Luc Th]1) 在 EVM 上、为什么 PGND 用作 SMBus 连接器上的接地、而不是 VSS、而 bq 将 VSS 用作接地?

    这是一个外部连接、任何电流都需要进行库仑计数。

    [引用 user="Luc Th"] 2) EVM、VSS 和 PGND 上的连接方式似乎是这样的:此图是否正确?

    是的、基于提供的代码段

    [引用 user="Luc Th"] 3)为什么不直接从电池1 (-)终端运行额外的平衡线,如下所示:

    这是 VSS、应连接到 VSS (电池组的最低端子)。

    [报价用户="Luc Th"] 4)我们是否必须将 PGND 网带连接在分流器附近或 BMS 输出连接器附近(PACK-)?[/quot]

    不可以、网绑带允许您连接两个具有不同网络名称的网络。 您可以选择起诉网络名称 Pack- Through OUT、而不是 PGND。

    [引用 USER="Luc Th"] 5) BMS 上的其他器件,如 µC μ A,必须连接到 PGND 或 VSS,为什么?[/引用]这取决于您和您的应用。 如果连接到 VSS、 µC μ A 消耗的电流将不会进行库仑计数、并且可能会在容量累积中引入一些误差、监测计可以对此进行校正。 如果将连接到 PGND、  则 µC μ A 消耗的电流将被计算在内、但可能会产生噪声睡眠或放松问题、具体取决于退出电流和睡眠电流阈值。

    [引用 USER="Luc Th]6)主机接地是否必须通过 BMS 信号连接器连接到 PGND 或 VSS? 或此连接器上根本没有接地、以避免接地回路?[/QUERP]

    主机接地必须连接到 PGND/PACK-、因为它位于 BMS 的外部。

    [µC 用户="Luc Th"] 7)如果使用 CAN 总线通过 μ C 连接到我们的主机,我们是否需要隔离式收发器?[/quot]

    这是与 µC 和主机 IC 供应商的讨论。 您通过 SMBus 与我们的监测计通信。

    [引用 USER="Luc Th]8)如果我们在主机和 BMS µC 之间运行 GPIO (例如此处的"WAKE-UP_INPUT")、我们是否需要隔离这些信号? 因为它们的基准接地可能会由于高电流而发生位移(< 200mV)、并引入噪声(涉及电机)[/quot]

    最好在布局中屏蔽信号。

    [°用户="Luc Th"]8)在电池组(21700节)上、最好在 C1+、C2+、C3 Δ V+...上焊接电压检测导线。 或者在 C2-、C3-、C4-上...? 因为在高电流下、镍条上的压降可能高达几十的 mV[/报价]

    这就是您的要求、因为无论怎样、都会感受到串联电阻的影响。 我假设 C1-到 VSS 的连接器具有与镍条相同的效果、那么我建议使用 C1+、C2+、C3+、...