Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020013, PMP21781
主题中讨论的其他器件:TIDA-020013、 PMP21781
我需要一个可调节升压转换器、该转换器在0.100mA 时输出高达150V 的电压。 输入电压将由标称值为14.4V 的锂离子电池组提供。 理想情况下、该电压轨可在低至25V 的0.6A 电流下工作。 此设计需要能够在任何电压电平下提供15W 的功率。 我一直在研究 PMP21781和 TIDA-020013设计、以使我的设计在整个输出范围内保持稳定。 哪种拓扑更适合增加输出电流?