This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:可调节高电压设计

Guru**** 2550490 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020013, PMP21781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917363/lm5155-adjustable-high-voltage-design

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件:TIDA-020013PMP21781

我需要一个可调节升压转换器、该转换器在0.100mA 时输出高达150V 的电压。  输入电压将由标称值为14.4V 的锂离子电池组提供。  理想情况下、该电压轨可在低至25V 的0.6A 电流下工作。  此设计需要能够在任何电压电平下提供15W 的功率。  我一直在研究 PMP21781和 TIDA-020013设计、以使我的设计在整个输出范围内保持稳定。  哪种拓扑更适合增加输出电流?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    请指定您的完整输入电压范围。 请分享您的设计。

    我知道您的参数:

    VOUT = 25V 至150V

    PoUT = 15W (最小功率是多少?)

    尤其是在考虑极端情况时、由于晶体管具有最短导通时间、这可能是占空比问题。 我想知道、在这种情况下、反激式设计是否是更好的解决方案、但对于这一决策、我需要更详细地了解您的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完整输入范围为12.8V 至16.8V。   

    最小功率约为0.25W。

    我一直在使用 PMP21781 设计、但做了一些修改。  我将开关频率更改为440k、Rt 引脚上有48.7k 的下拉电阻。  我将电感器更改为22uH、将 RSL 更改为2.8k。

    我愿意使用反激式设计、但如果可能、我更愿意使用现成的变压器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    好的、那么让我们尝试一下是否可以使 PMP21781设计在您的条件下保持稳定。

    您增加了频率、更改了斜率补偿并减小了电感器。 这些变化意味着您很可能还需要更改补偿网络。

    请尝试是否可以通过恢复所做的更改来稳定设计。 具有非常宽的输出电压范围的转换器通常很难稳定、尤其是在更高的开关频率下。 因此、如果我们能够在较低的频率下使设计保持稳定、我们就可以进入下一步、通过此设计解决您在应用中看到的问题。

    请将您的原理图发送到此处或向我发送友谊请求、然后您可以将其私下发送给我。