This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:在不使用 D+/D₋且未连接电池时运行 BQ25606

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917438/bq25606-operation-of-bq25606-when-d-d-is-not-used-and-battery-is-not-connected

器件型号:BQ25606

尊敬的所有人:

我想问以下有关 BQ25606的问题

1.根据数据表中的以下说明、是否正确地认识到 VSYS (系统侧电压)是典型值3.68V (最小值3.5V)、即使电池未连接也是如此? 。

2.正确地认识到如果 D+/D₋引脚未被使用、它可以保持悬空吗?
(由连接到 ILIM 引脚的 RILIM 设置的输入电流限制值没有问题。)

此致、

是的、奥特伊