This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:LDO 输出在不可预测的时间后卡住

Guru**** 2924830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916775/tps7a33-ldo-output-stuck-after-unpredictable-amount-of-time

器件型号:TPS7A33

在 我们的其中一个设计中、我们有一些正负模拟15V 电压轨为某些运算放大器电路供电。 为此、我们使用两个16V 输入电源、然后使用 TPS7A3301和 TPS7A4701 LDO 来获得一些干净整洁 的电压轨。

目前、我们有大约10块电路板在正常运行(几个月)。

两个板运行了一段时间没有问题、但现在其中一个板上的两个 TPS7A3301输出电源轨卡在0.8V。 在另一个电路板上、 TPS7A3301的一个输出轨卡在0.8V。 我们认为在下电上电后会发生这种情况。

下面是负 LDO 原理图的屏幕截图:

我们认为输出晶体管已损坏、因为我们仍然能够测量 TPS7A3301 NR 引脚上的电压。 电源轨可能通过运算放大器电源引脚被正拉至正电源轨。 我们在每个 LDO 的输出端都有一个 BAV99二极管、这就是将其钳位到仅0.8V 的原因。

我们认为、启动期间 LDO 输出端的正电源电压可能会导致损坏。 下面显示了一组工作的15V 电源轨的启动瞬态屏幕截图。 16V IN 粉色、15V OUT 粉色、-16V IN 蓝色和-15V OUT 绿色。 当由双工作台电源供电时(一个电路板在此情况下出现故障)、会执行此操作。 我们看到负电源轨在启动时略微呈正(约为0.7V)、高于 TPS7A3301输出的0.3V 绝对最大额定值。

是否有其他人在使用此 LDO 时遇到此类问题?

您是否认为此启动行为可能是导致此问题的原因?

如果需要任何其他信息、请随时咨询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    启动可能会损坏器件。 在此事件期间是否可以测量流入器件的电流? 当输出钳位至~0.8V 时、表明器件已损坏。 您能否联系您的当地销售人员、让他们帮助发送故障器件进行故障分析?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    遗憾的是、我们没有一种简单的方法来确定直接流入输出引脚的电流、因为我们无法根据电源插入任何东西。 我可以通过提升所有负载、尝试在明天隔离测试其中一个损坏的 LDO。

    由于器件外部的钳位电路、输出被钳位至~0.8V。 此电路如下图所示。 当我们提升 BAV99二极管的引脚时、我们看到电压上升到大约1.3V。

    我将尝试弄清楚谁是 TI 的当地销售代表、并尝试联系我们。

    同时、我们通常如何解决这个问题? 实际上并不能保证两个电源轨恰好同时出现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    缓解这种情况的最佳建议是确保在启用两个 LDO 之前正负电源轨均已启动。

    执行此操作的间接方法可能是使用 TPS3840等器 件来检测正输入继电器是否已启动、并设置合理的延迟以同时启用两个稳压器。  

    在启用+/-稳压 器之前、确保正负输入轨均已开启的一种直接方法可能是使用 TPS38600。

    您认为这些方法中的任何一种都适合您吗? 我会将此信息转发给我们的销售团队、看看他们是否可以联系您进行 FA 分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的快速响应。 我期待您的销售团队提供 FA 分析。

    您建议的方法可以正常工作、但需要更改布局或进行大量修补。 我将研究延迟启用 LDO。

    同时、我们使用 TPS7A3301评估模块和类似负载情况构建了测试设置。 我们每隔几秒循环一次输入电源、以查看是否可以重现故障。 到目前为止,没有发生任何事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    您能否通过电子邮件发送您的详细联系信息、我会联系我们的当地销售人员。

    此致、