在 我们的其中一个设计中、我们有一些正负模拟15V 电压轨为某些运算放大器电路供电。 为此、我们使用两个16V 输入电源、然后使用 TPS7A3301和 TPS7A4701 LDO 来获得一些干净整洁 的电压轨。
目前、我们有大约10块电路板在正常运行(几个月)。
两个板运行了一段时间没有问题、但现在其中一个板上的两个 TPS7A3301输出电源轨卡在0.8V。 在另一个电路板上、 TPS7A3301的一个输出轨卡在0.8V。 我们认为在下电上电后会发生这种情况。
下面是负 LDO 原理图的屏幕截图:
我们认为输出晶体管已损坏、因为我们仍然能够测量 TPS7A3301 NR 引脚上的电压。 电源轨可能通过运算放大器电源引脚被正拉至正电源轨。 我们在每个 LDO 的输出端都有一个 BAV99二极管、这就是将其钳位到仅0.8V 的原因。
我们认为、启动期间 LDO 输出端的正电源电压可能会导致损坏。 下面显示了一组工作的15V 电源轨的启动瞬态屏幕截图。 16V IN 粉色、15V OUT 粉色、-16V IN 蓝色和-15V OUT 绿色。 当由双工作台电源供电时(一个电路板在此情况下出现故障)、会执行此操作。 我们看到负电源轨在启动时略微呈正(约为0.7V)、高于 TPS7A3301输出的0.3V 绝对最大额定值。
是否有其他人在使用此 LDO 时遇到此类问题?
您是否认为此启动行为可能是导致此问题的原因?
如果需要任何其他信息、请随时咨询。