This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:无法超过最小系统电压

Guru**** 2536160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916266/bq25710-unable-to-go-above-minimum-system-voltage

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你(们)好  

在测试连接到直流电源(16V、5A)的 BQ25710EVM 和设置为1A 恒定电流的电子负载时、

从我所知、充电器电压限制和最大系统电压连接到同一个寄存器。

使用 BqStudio I 能够更改最小系统电压(REG0x3E)和充电电压限制(REG0x15)、然而 V_sys 将始终保持在最小系统电压上、而不是接近充电电压限制。 这是 IC 的正常功能吗?是否有办法使其输出更接近充电电压限制的电压?

此致、

套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kit、

    您有电池吗? 在没有电池的情况下、该器件将系统电压调节为最小系统电压。 连接电池后、电池电压将使系统电压达到充电电压限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    套件、

    您是否连接了电池?

    VSYS 上保持最小系统电压、除非 VBAT 上升到超过最小系统电压。 一旦 VBAT 超过最小系统电压、BATFET 将打开 、VBAT 和 VSYS 将有效短路。  

    参考文献:8.4.1.1

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    我没有连接电池。

    因此、为了澄清这是否意味着、根据 BqStudio REG0x3E、由于没有电池、器件将只能提供最大16.1V 的电压、 那么、如果我使用的是充满电的四节电池、该部件可以提供的最大系统电压是16.8V?

    感谢您的说明

    此致、

    Zhen Kit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    我没有连接电池。

    因此、为了澄清这是否意味着、根据 BqStudio REG0x3E、由于没有电池、器件将只能提供最大16.1V 的电压、 那么、根据您所说的内容、由于 VBAT 和 VSYS 现在短路、如果我使用的是完全充电的四节电池、那么该部件可提供的最大系统电压为16.8V?

    感谢您的说明

    此致、

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    套件、

    您的理解是正确的。 总之、您的系统电源轨的行为如下:

    无电池或 VBAT < VSYSMIN

    VSYS = VSYSMIN

    VSYSMIN < VBAT < VSYSOVP

    VSYS = VBAT

    请不要忘记考虑 BATFET 的 VDS。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    是的,非常感谢,这对我们很有帮助。  

    还想澄清一下、即使在电池和输入源的补充模式下、我也只能为 VSYSMIN 供电吗?

    在仅连接源时、我是否可以通过任何方式使源能够为 VSYSMAX 供电?

    例如、如果我有24V 电源、我是否可以启用 PTM 以允许 VSYS = 24V

    此致、

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    套件、

    在补充模式下、系统和电池之间的电压差将是 BATFET 的 VDS。

    当 BATFET 关闭且电池高于 VSYSMIN 时、VSYS = VBAT + 160mV。

    当 BATFET 导通且电池低于 VSYSMIN 时、VSYS = VSYSMIN

    当 BATFET 导通且电池位于 VSYSMIN 和 SYSOVP 之间时、VSYS = VBAT

    在 PTM 中、两个高侧 FET 都导通、而低侧 FET 关断、从而导致 VSYS 大致等于 VBUS。 但是、您将受到 SYSOVP 的限制。 最高的 SYSOVP 设置为19.5V、因此在没有转换器锁存的情况下、您将无法在 SYS 上获得24V 电压。  

    我对您的应用的详细信息有限、但您可能需要重新考虑您的电源架构。 我有一些建议、但您应该与相应的所有者一起打开一个新的主题、以了解更多信息。

    • 当有足够的电源时、您可以在 SYS 和系统负载之间使用升压转换器来保持24V 的稳定电压
    • 您可以使用 BQ2461x 等充电器直接连接适配器和系统、但会失去一些功能、并且仅限于降压操作
    • 您可以使用外部电源开关或二极管或配置来选择直接从适配器运行系统负载还是从充电器的 SYS 输出运行系统负载

    我希望这对您有所帮助、

    Ricardo