主题中讨论的其他器件:TPS54302、 LM337
我们计划使用 LM1085-ADJ 从12VDC 输入生成+7.5V 和-7.5V 电压。 我们可以使用它来生成负输出电压吗? 如果使用 LM1085-ADJ 的任何电路、
附加了+7、5V 输出和12VDC 输入的原理图
这适用于模拟板、因此希望保持其线性、而非开关降压(TPS54302)e2e.ti.com/.../mt_5F00_power_5F00_LDO_5F00_RevA1.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们计划使用 LM1085-ADJ 从12VDC 输入生成+7.5V 和-7.5V 电压。 我们可以使用它来生成负输出电压吗? 如果使用 LM1085-ADJ 的任何电路、
附加了+7、5V 输出和12VDC 输入的原理图
这适用于模拟板、因此希望保持其线性、而非开关降压(TPS54302)e2e.ti.com/.../mt_5F00_power_5F00_LDO_5F00_RevA1.pdf
您好、Barani、
您需要负稳压器。 这种差异是正稳压器拉电流、而负稳压器灌电流。 请查看以下主题以了解一个可能的想法: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/911950
但愿这对您有所帮助。
谢谢。 随附了更新的+和- 7、5原理图。 如果您可以验证这些值和任何错误、请不胜感激。
进一步清理和降低 ESR 的任何其他建议。
我们了解了 TPS54302 - Ve 位更复杂的 EN 引脚和开关频率。 模拟电路泄漏
感谢你的帮助。