This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:负输出电压

Guru**** 1215600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, LM337
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916949/lm1085-negative-output-voltage

器件型号:LM1085
主题中讨论的其他器件:TPS54302LM337

我们计划使用 LM1085-ADJ 从12VDC 输入生成+7.5V 和-7.5V 电压。 我们可以使用它来生成负输出电压吗? 如果使用 LM1085-ADJ 的任何电路、

附加了+7、5V 输出和12VDC 输入的原理图

这适用于模拟板、因此希望保持其线性、而非开关降压(TPS54302)e2e.ti.com/.../mt_5F00_power_5F00_LDO_5F00_RevA1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barani、

    您需要负稳压器。 这种差异是正稳压器拉电流、而负稳压器灌电流。 请查看以下主题以了解一个可能的想法:  https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/911950

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的链接。 LM337适合我们。 只是为了确认输入是负电压。 有一个具有+12V 输入至-75V 的电压

    如果不是、我们可能会寻找具有+12V 和-12V 的 PS、并使用1085-adj 来实现+ve、使用 LM337来实现-ve 7.5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barani、

    我们目前在线性稳压器产品系列中没有正输入/负输出转换器。

    正确的做法是使用开关稳压器产生负电压、然后使用 LM337清除纹波。

    但愿这会有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 随附了更新的+和- 7、5原理图。 如果您可以验证这些值和任何错误、请不胜感激。

    进一步清理和降低 ESR 的任何其他建议。  

    我们了解了 TPS54302 - Ve 位更复杂的 EN 引脚和开关频率。 模拟电路泄漏  

    感谢你的帮助。

    e2e.ti.com/.../mt_5F00_power_5F00_LDO_5F00_RevA2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barani、

    线性稳压器看起来正常。 如果您对 TPS54302有疑问、可以将问题发布到他们的论坛吗?

    但愿这对您有所帮助。