This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3838-Q1:杂散复位

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910998/tps3838-q1-spurious-reset

器件型号:TPS3838-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3838

我们在设计中使用 TPS38K33QDBVRQ1。

在某些模块上、器件会生成复位、而我们无法看到复位的原因。

3V3电源不会降至3.15V 以下、并且 MR 输入在3.15V 时保持稳定。

 器件上的标记为:PDVQ

我在 数据表中找不到此标记。 它是正确的器件吗?

谢谢、

标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这是该器件的正确器件标识、在可订购器件部分的数据表末尾列出了该器件。 看到了多少个器件的问题?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢您的快速回复。 我在数据表中唯一可以找到的标记是 PDVI、而不是 PDVQ。

    我已在 APP 150器件中的2个器件上看到此问题。

    错误之间的间隔时间大约为几天、因此很难捕捉。

    在客户现场、模块通常不能运行超过一天、因此现场可能有更多模块存在此问题、我们不知道这一点。

    器件是否有可能在电源或 MR 输入上发生尖峰事件时生成复位脉冲?

    VDD 和 MR 引脚低于检测到的阈值电压的最短时间是多少?

    我正在测量器件的 MR 和 VDD 引脚、以尝试捕捉复位的原因。

    此致、Mark

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    我在3V3电源上测量了一些低至2.72V 的尖峰。

    但是、未生成复位、至少在15 μ s 内(仅限于示波器的存储器)

    我将改进电源。

    出于我的兴趣:

    数据表指定了 VDD 复位的传播延迟时间:

    VIL = VIT - 0.2V,VIH = VIL+0.2V:10 μ C。

    VIL = 1.6V:50 μ C。

    我不完全理解该规范。

    TPS3838是否在电源尖峰上生成复位?  

    您能否澄清此规范?

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    对拖延答复表示歉意。 传播时间是在它满足 VDD 条件后复位被置为有效的时间。

    谢谢、
    Abhinav。