主题中讨论的其他器件:TPS3838
我们在设计中使用 TPS38K33QDBVRQ1。
在某些模块上、器件会生成复位、而我们无法看到复位的原因。
3V3电源不会降至3.15V 以下、并且 MR 输入在3.15V 时保持稳定。
器件上的标记为:PDVQ
我在 数据表中找不到此标记。 它是正确的器件吗?
谢谢、
标记。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在设计中使用 TPS38K33QDBVRQ1。
在某些模块上、器件会生成复位、而我们无法看到复位的原因。
3V3电源不会降至3.15V 以下、并且 MR 输入在3.15V 时保持稳定。
器件上的标记为:PDVQ
我在 数据表中找不到此标记。 它是正确的器件吗?
谢谢、
标记。
尊敬的 Abhinav:
感谢您的快速回复。 我在数据表中唯一可以找到的标记是 PDVI、而不是 PDVQ。
我已在 APP 150器件中的2个器件上看到此问题。
错误之间的间隔时间大约为几天、因此很难捕捉。
在客户现场、模块通常不能运行超过一天、因此现场可能有更多模块存在此问题、我们不知道这一点。
器件是否有可能在电源或 MR 输入上发生尖峰事件时生成复位脉冲?
VDD 和 MR 引脚低于检测到的阈值电压的最短时间是多少?
我正在测量器件的 MR 和 VDD 引脚、以尝试捕捉复位的原因。
此致、Mark
尊敬的 Abhinav:
我在3V3电源上测量了一些低至2.72V 的尖峰。
但是、未生成复位、至少在15 μ s 内(仅限于示波器的存储器)
我将改进电源。
出于我的兴趣:
数据表指定了 VDD 复位的传播延迟时间:
VIL = VIT - 0.2V,VIH = VIL+0.2V:10 μ C。
VIL = 1.6V:50 μ C。
我不完全理解该规范。
TPS3838是否在电源尖峰上生成复位?
您能否澄清此规范?
谢谢、
标记