This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54628:最大输出容量

Guru**** 2638365 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916794/tps54628-max-output-capacity

器件型号:TPS54628

您好!

我可以在 tps54628的输出轨中放置的最大容量是多少 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建议在设计中遵循表1、因为 LC 值会影响与环路稳定性相关的双极点位置。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到了该表、在该表中、最大值为68uF。  

    我有一个非常大的42 x 42 [cm]电路板、我对所有电路板使用该输出轨、单层。  

    因此、我考虑在电路板周围放置一些大电容器、例如22uF x8以及2个22uF 的输出电源。

    您的建议是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议如下:

    1、根据 Vout 选择最小值电感器的情况、按照建议表进行操作、然后可以对大输出电容器的 LC 双极点进行平衡。

    2、建议您将6x22保留在靠近转换器输出的位置、并将4x22放置在靠近负载、从6x22返回的反馈路径的位置。

    3、根据测试结果、如果在性能测试中看到一些不好的情况、您可以移除一些电容器进行检查。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解、

    如 所附表格所示、最大电容值为68uF、建议输出附近为6x22uF = 132uF、负载 附近为4x22uF = 88uF

     132uF+88uF=220uF

    请清除您的答案我必须了解我可以组装的最大容量。

    我使用3.3V 输出 、2.2uH 电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我的意思是、L/C 的限制是限制 LC 双极点位置、因此、如果您想要使用较大的 Cout、您可以尝试使用较小的 L、以使 LC 位置略有变化。 即使如此、您使用的电容器也超出了建议范围、考虑到通常有一些缓冲器用于建议、我建议您根据测试来保留它们以确定使用与否。

    但是、如果您需要安全的确认值、我建议您可以在转换器附近使用3个22uF 的电容、在负载上放置2个22uF 的电容、这应该是可以的。

    裕昌