Other Parts Discussed in Thread: TPS54628
您好!
我可以在 tps54628的输出轨中放置的最大容量是多少 ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的意思是、L/C 的限制是限制 LC 双极点位置、因此、如果您想要使用较大的 Cout、您可以尝试使用较小的 L、以使 LC 位置略有变化。 即使如此、您使用的电容器也超出了建议范围、考虑到通常有一些缓冲器用于建议、我建议您根据测试来保留它们以确定使用与否。
但是、如果您需要安全的确认值、我建议您可以在转换器附近使用3个22uF 的电容、在负载上放置2个22uF 的电容、这应该是可以的。
裕昌