This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420:异常电流故障情况

Guru**** 2553270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915060/tps2420-abnormal-current-fault-case

器件型号:TPS2420

TPS2420技术咨询  - Kang 先生(wbstone@comesta.com)

这是我的电路。 此外、Vout 的 CL = 500uF。 

 

此图片正常情况(开机后)

 

发生了异常电流故障。(上电后)

 

 放大 Vin 测量的电流曲线


对于 Imax 引脚、IFLT 引脚和 IMON 引脚、应用了规范。 我的问题是在上电后第一次识别故障。

这是可能的情况吗?

为什么会出现上述故障情况?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang Joon、

    欢迎使用 e2e!

    遗憾的是、图像上传不正确。 我无法查看图像。

    您可以再次上传吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang Joon、

    请您再次分享图片、以便我可以评论您所面临的问题。