请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2420 TPS2420技术咨询 - Kang 先生(wbstone@comesta.com)
这是我的电路。 此外、Vout 的 CL = 500uF。
此图片正常情况(开机后)
发生了异常电流故障。(上电后)
放大 Vin 测量的电流曲线
对于 Imax 引脚、IFLT 引脚和 IMON 引脚、应用了规范。 我的问题是在上电后第一次识别故障。
这是可能的情况吗?
为什么会出现上述故障情况?