请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62569 大家好、
如果我们使用 TLV62569P (PG 版本) SOT563并且 PG 引脚直接连接到小于5.5V 的输出电压、会发生什么情况?
这对于我们的器件而言是安全的行为吗?
内部 PG FET 会导致器件内的额外功率耗散是多少?
我知道有一个可订购的 PN、其中 PG 为 NC、NC 引脚"可以连接到输出端或接地端。" 但在该设计中可能无法更改 BOM。
谢谢、
Trenton Reed