请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24297 我们使用的是 BQ24297、但存在一个问题、即高功率充电器可能被错误检测到、尤其是在充电器插入缓慢或成角度时。 我们尝试了"强制输入电流限制检测"、但 VBUS_STAT 报告"未知或 DPDM 检测未完成"、并且 REG00保持在500mA
检测到2安培充电器错误 | 完成强制重检测后 | 对于参考2安培充电器、正确检测到 |
寄存器00值 32 <输入电流限制= 500mA 寄存器08值 6c < 0110 1100、VBUS_STAT= USB 主机 |
寄存器00值 32 寄存器08值 2c < 0010 1100、VBUS_STAT=无输入或 DPDM 检测未完成 |
寄存器00值 36 < 0011 0110、输入电流限制= 2A 寄存器08值 6c < 0110 1100、VBUS_STAT= USB 主机、我认为这应该是"适配器端口" |
- 为什么"强制输入电流限制检测"失败?
- 如果连接到功率较低的充电器(500mA)、是否可以安全地设置较高的充电限值