This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:重检测错误。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916613/bq24297-redetection-detects-incorrectly

器件型号:BQ24297

我们使用的是 BQ24297、但存在一个问题、即高功率充电器可能被错误检测到、尤其是在充电器插入缓慢或成角度时。 我们尝试了"强制输入电流限制检测"、但 VBUS_STAT 报告"未知或 DPDM 检测未完成"、并且 REG00保持在500mA

检测到2安培充电器错误 完成强制重检测后 对于参考2安培充电器、正确检测到

寄存器00值   32 <输入电流限制= 500mA

寄存器08值   6c < 0110 1100、VBUS_STAT= USB 主机

寄存器00值   32

寄存器08值   2c < 0010 1100、VBUS_STAT=无输入或 DPDM 检测未完成
寄存器00值   36 < 0011 0110、输入电流限制= 2A

寄存器08值   6c < 0110 1100、VBUS_STAT= USB 主机、我认为这应该是"适配器端口"
  1. 为什么"强制输入电流限制检测"失败?
  2. 如果连接到功率较低的充电器(500mA)、是否可以安全地设置较高的充电限值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 如何获得 列"2安培充电器检测到错误"和"强制重新检测完成"结果?

    2. 您如何获得 列"正确检测到参考2安培充电器"的结果?

    还请提供测试条件、例如 VBUS、VBAT、IBAT、VSYS、ISYS。

    谢谢、

    宁。