This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:BQ78350-R2 GPC 报告错误、带有"未识别原因"

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914726/bq78350-r2-device-fw-bq78350-r2-gpc-report-error-with-unidentified-reason

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

您好、E2E 论坛、

我一直在使用 GPC 工具时遇到问题。

我过去在另一个电池组方面取得了成功、但这次我总是收到一份错误报告、其中包含未知原因。

我不知道我的 GPC 封装可能会有什么问题、因为我已经尝试更改了很多东西、并将其与已经正常工作的旧 GPC 封装进行了比较。

您可以看到 GPC 封装的最后一个版本。 我希望有人能帮助我。

感谢您访问 advancee2e.ti.com/.../Package.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于室温低速率日志文件中存在不连续性、此文件看起来会失败。

    14151.48 24863 29.2. -10010.
    14156.48 24859 29.2. -10010.
    14161.49 24858 29.2. -10010.
    14166.72 24856 29.2. -10010.
    14171.49 24855 29.3. -10010.
    14176.49 24852 29.3. -10010.
    65535 0 0 36200
    14186.72 24845 29.3. -10010.
    14191.49 24844 29.3. -10010.
    14196.49 24841 29.3. -10010.
    14201.49. 24839. 29.3. -10010.
    14206.72 24836 29.3. -10010.

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的快速响应。

    您说得对、我的日志文件中存在不连续性。 我只是插值缺失的值、并尝试再次将其发送到 GPC CEDV 工具。

    现在我收到另一条错误消息:

    我认为绘制 csv 数据是一个好主意、因为如果存在任何问题、您可以轻松地检测到这些问题。

    所以我做了一个我想知道问题是什么,但也想问你的想法。

    请看一下我的测量结果。 IMO hightemp_lowrate.jpg 和 roomtemp_lowrate.jpg 导致了此问题?!

    我无法弄清为什么这个测量失败、但我将再次尝试重新开始。

    如果您认为这是导致 GCP CEDV 工具发出错误消息的原因、请告诉我吗?!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍一看、我没有发现任何问题。 由于某种原因,错误消息图像未在您的帖子中显示。 是否可以重新发送错误消息?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、

    希望这次它能正常工作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用不同的最大 SOC 和最小 SOC 设置来查看它是否可以解决错误。 如果这不起作用、您能否向我发送您要发送到该工具的更新的更正软件包?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试更改配置文件中的 MAX SoC 和 MIN SoC 两个参数、但我仍然始终收到相同的精度错误消息。

    在最后一个版本的 hte GPC 封装下面:

    e2e.ti.com/.../7737.GPCPackaged.zip

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送该软件包。 我已要求我们的算法专家查看这一点、以了解问题可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用您收集的数据查看下面所附报告的链接。 我们的算法专家能够在您的封装中获得正常精度。 他尝试了不同的最小值和最大值设置、并以最大值8和最小值6获得了更好的结果。

    从根本上说、在高温下会出现高误差高速率情况、因为该数据包括一直到70°C 的极端温度上升。 温度摆幅的方程已达到其极限。 为了减少误差、必须以较低的速率收集高温高速率情况。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3465.GPC_5F00_report.zip

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您的快速响应和帮助。

    我更改了 BMS 中的值、现在我将尝试运行一些精度测试。

    有关发生的错误的信息。

    [1]这是否意味着我在数据收集期间不应达到70°C 的温度?

    [2]如果是这样,您建议最高温度是多少?

    [3]同样、如果是这种情况、我需要以较低的电流速率收集数据。 对于所有高速率测量、我是否需要将电流速率降低到相同的值、或者仅针对高电流-高温周期、因为这是至关重要的?

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需要降低高电流-高温周期的电流速率。 GPCCEDV 工具的最大规格为 70°C、因此最好尽量保持在该限值以下。  

    此致、

    Matt