主题中讨论的其他器件:GPCCEDV
您好、E2E 论坛、
我一直在使用 GPC 工具时遇到问题。
我过去在另一个电池组方面取得了成功、但这次我总是收到一份错误报告、其中包含未知原因。
我不知道我的 GPC 封装可能会有什么问题、因为我已经尝试更改了很多东西、并将其与已经正常工作的旧 GPC 封装进行了比较。
您可以看到 GPC 封装的最后一个版本。 我希望有人能帮助我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E 论坛、
我一直在使用 GPC 工具时遇到问题。
我过去在另一个电池组方面取得了成功、但这次我总是收到一份错误报告、其中包含未知原因。
我不知道我的 GPC 封装可能会有什么问题、因为我已经尝试更改了很多东西、并将其与已经正常工作的旧 GPC 封装进行了比较。
您可以看到 GPC 封装的最后一个版本。 我希望有人能帮助我。
您好!
由于室温低速率日志文件中存在不连续性、此文件看起来会失败。
14151.48 | 24863 | 29.2. | -10010. |
14156.48 | 24859 | 29.2. | -10010. |
14161.49 | 24858 | 29.2. | -10010. |
14166.72 | 24856 | 29.2. | -10010. |
14171.49 | 24855 | 29.3. | -10010. |
14176.49 | 24852 | 29.3. | -10010. |
65535 | 0 | 0 | 36200 |
14186.72 | 24845 | 29.3. | -10010. |
14191.49 | 24844 | 29.3. | -10010. |
14196.49 | 24841 | 29.3. | -10010. |
14201.49. | 24839. | 29.3. | -10010. |
14206.72 | 24836 | 29.3. | -10010. |
此致、
Matt
您好、Matt、
感谢您的快速响应。
您说得对、我的日志文件中存在不连续性。 我只是插值缺失的值、并尝试再次将其发送到 GPC CEDV 工具。
现在我收到另一条错误消息:
我认为绘制 csv 数据是一个好主意、因为如果存在任何问题、您可以轻松地检测到这些问题。
所以我做了一个我想知道问题是什么,但也想问你的想法。
请看一下我的测量结果。 IMO hightemp_lowrate.jpg 和 roomtemp_lowrate.jpg 导致了此问题?!
我无法弄清为什么这个测量失败、但我将再次尝试重新开始。
如果您认为这是导致 GCP CEDV 工具发出错误消息的原因、请告诉我吗?!
谢谢!
我尝试更改配置文件中的 MAX SoC 和 MIN SoC 两个参数、但我仍然始终收到相同的精度错误消息。
在最后一个版本的 hte GPC 封装下面:
e2e.ti.com/.../7737.GPCPackaged.zip
谢谢!
请使用您收集的数据查看下面所附报告的链接。 我们的算法专家能够在您的封装中获得正常精度。 他尝试了不同的最小值和最大值设置、并以最大值8和最小值6获得了更好的结果。
从根本上说、在高温下会出现高误差高速率情况、因为该数据包括一直到70°C 的极端温度上升。 温度摆幅的方程已达到其极限。 为了减少误差、必须以较低的速率收集高温高速率情况。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3465.GPC_5F00_report.zip
此致、
Matt
Matt、您好!
感谢您的快速响应和帮助。
我更改了 BMS 中的值、现在我将尝试运行一些精度测试。
有关发生的错误的信息。
[1]这是否意味着我在数据收集期间不应达到70°C 的温度?
[2]如果是这样,您建议最高温度是多少?
[3]同样、如果是这种情况、我需要以较低的电流速率收集数据。 对于所有高速率测量、我是否需要将电流速率降低到相同的值、或者仅针对高电流-高温周期、因为这是至关重要的?
感谢你的帮助