请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 大家好、
我的客户在其系统中设计了 BQ35100、他们将使用不可充电电池:例如碱性电池和磷酸铁锂电池。
我知道、在进行 GG 编程之前、我们应该需要使用化学 ID。 但我不知道不可充电电池是否有 ChemID、请告知。
此外、还请告知程序如何使用不可充电电池设计 BQ35100? 我们还需要学习流程吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Paul、
请遵循 EVM 用户指南和 TRM、了解如何将电池连接到监测计、具体取决于您的配置和应用需求。
此致、
Wyatt Keller